Napajalne povezave za novo zlato mrzlico
Pladenj za izpiranje zlata je preteklost. Danes žlahtno kovino izpirajo iz rečnih sedimentov z orjaškimi stroji, v prihodnosti tudi na zahodu Romunije. Zagonsko podjetje v ta namen gradi novo generacijo strojev – s povezovalnimi sistemi podjetja LAPP.
Ko ljudje slišijo frazo zlata mrzlica, mnogi pomislijo na veliko kalifornijsko zlato mrzlico med letoma 1848 in 1854, ko je več sto tisoč ljudi preizkušalo svojo srečo, s so jo le redki našli. Verjetno se nihče ne spomni zlate mrzlice v gorovju Apuseni, a ta regija je bližje, kot si mislite. Apuseni so skoraj okrogla gorska veriga s premerom 150 kilometrov, v zahodni Romuniji. Apuseni predstavljajo eno izmed z zlatom najbogatejših regij v Evropi, že Rimljani so tukaj kopali to plemenito kovino. Tam so še danes velika nahajališča, ki pa jih skoraj nikoli ne izkoriščajo.
Mlado podjetje, ki cilja na obuditev stare tradicije: Goldrush Mining. Start-up se je zavezal k pridobivanju zlata s sodobnimi metodami in brez škodljivih učinkov na okolje, torej brez uporabe kemikalij. Danes pridobivanje zlata nima nič opraviti s slabimi delovnimi razmerami pionirjev, ki so bili opremljeni le s sitom za izpiranje grudic iz rečne vode. Namesto tega bodo veliki stroji odstranjevali majhne zlate delce iz rečnih strug in jih ločili od peska in kamenja. Nova tehnologija se želi izogniti tudi hudi okoljski škodi, ki jo povzroča izpiranje s cianidom ali uporaba živega srebra, ki je poznana v drugih regijah sveta. Mednarodna ekipa strokovnjakov je za to mlado podjetje razvila zato novo generacijo strojev.
Gravitacija namesto kemikalij
Postopek bo visoko avtomatiziran. Temeljil bo izključno na dejstvu, da je težje zlato ločeno od lažjih komponent s pomočjo gravitacije ali filtrov, torej čisto mehansko. Plavajoče naplavine v reki izsesavajo iz brežine s potopnimi črpalkami na hidravlične bagre in čistijo v pralnici. Predhodno oprana ruda gre skozi nagnjeno vibrirajočo ploščad, ki loči pesek in gramoz ter ju vrne v reko. Zaporna škatla lovi zrna zlata, bolj fine komponente pa gredo v separator z vibrirajočimi poliuretanskimi siti. Naslednji korak je centrifuga. Na koncu se najfinejši prah filtrira na vibrirajoči mizi, ki izloči še zlato, ki meri le nekaj mikronov.
Prvi od 15 načrtovanih strojev je trenutno v izdelavi, gre za prototip, ki lahko deluje v najbolj neugodnih pogojih: mraz, vročina, prah, tresljaji. To morajo vzdržati tudi električni priključni sistemi. Ti prihajajo iz LAPP: stroj vsebuje na stotine metrov napajalnih in krmilnih kablov, kot tudi podatkovne povezave, modularne konektorje, kabelske uvodnice, zaščitne cevi in etikete.
Sodelovanje se je začelo s povpraševanjem podjetja Goldrush Mining za vodotesne kovinske cevi, v katere bi položili kable. Alexandru Riza, vodja poslovnega razvoja podjetja LAPP v Romuniji, se je poglobil in ugotovil, da želi Goldrush Mining zgraditi ogromne obrate za pridobivanje zlata, ki so razdeljeni na pet delov in pripeljani po cesti. Potencialna stranka je potrebovala celoten sistem za napajalne, signalne in podatkovne povezave. Rizi so povedali, da naj bi sortirni obrat v eni uri "požrl" 500 ton kamenja in peska.
Potrpežljivost in diplomacija
Nato se je vse zapletlo. Zaradi pandemije je bilo za oceno natančnih zahtev potrebnih veliko telefonskih klicev, e-poštnih sporočil in slik. »Goldrush Mining je bil zahtevna stranka. Če je bilo kaj nejasno, smo se vedno slišali po telefonu, pogosto pozno zvečer, če je bilo nujno,« pravi Riza. »Potrebno je bilo veliko potrpežljivosti in diplomacije.« Riza je skupaj s produktnim vodjo Danom Ciortea izdelal vse tehnične rešitve. Na podlagi nazivnega toka oziroma nazivne moči porabnikov oziroma vrste signalov so določili prerez kabla in vrsto konektorja, ohišja, kabelske uvodnice in druge podrobnosti. Da bi bili čim bolj prilagodljivi, so se odločali predvsem za modularne priključke. Za vsako od teh povezav je bilo treba preveriti, ali je kovinska cev, neprepustna za tekočino, dovolj velika, da sprejme vse kable in ali se dimenzije navoja ujemajo s cevnimi priključki in ohišjem.
"To je bil zelo lep projekt, pri katerem smo sodelovali od začetka in pri katerem smo lahko uporabili vse naše tehnične sposobnosti," pravi Dan Ciortea. Ponovno se je izkazalo, da se lahko LAPP, s celovitimi sistemskimi rešitvami, loči od konkurence. "Inženirji pri Goldrush Mining so zelo zadovoljni z LAPP, ker smo jim dali dragoceno tehnično podporo pri inženiringu in izbiri povezovalnih sistemov," pravi Alexandru Riza. "Vmes smo zgradili tudi zelo dober osebni odnos na osnovi zaupanja."