Nov vrtljivi oder v praški državni operi z LAPP rešitvami
Preteklo zimo je bilo na programu praške državne opere veliko klasikov: od Puccinijeve Tosce in La Bohème do Verdijevega Rigoletta in čudovitega baleta Romeo in Julija. Razkošno uprizoritev na odru omogoča nova odrska tehnologija, ki je bila realizirana s povezovalnimi rešitvami podjetja LAPP.
Praška državna opera je ena izmed štirih odrov praškega narodnega gledališča in velja za eno najpomembnejših opernih hiš v Evropi. Zgodovinska stavba je bila v sedemdesetih letih 20. stoletja deležna obsežne prenove. V marcu 2017 je prišel čas še za obsežno prenovitev odrske tehnologije. Načrtovana je bila prenova edinstvenega vrtečega se odra, sodobne sobe za vaje z odlično akustiko in sedežev s čitalniki, ki lahko prikazujejo podnapise v različnih jezikih.
Vrtljivi oder omogoča nove priložnosti
Glavni poudarek je bil na novem vrtljivem odru z edinstvenimi tehničnimi možnostmi, s katerimi lahko operna hiša razširi svoj repertoar. "To bo edinstvena tehnologija na Češkem, saj se kulisa in vrteči oder ne bosta le vrtela, ampak se bosta lahko tudi dvignila in to tudi tako, da se posamezne mize nagibajo," je povedal generalni direktor narodnih gledališč prof. MgA. Jan Burian, ko je predstavljal načrte prenove.
Gradnjo te edinstvene odrske tehnologije je vodil Bosch Rexroth. Podjetje se je odločilo za partnerstvo z LAPP Czech Republic s.r.o. Češko hčerinsko podjetje je prejelo posel zaradi zanesljivih storitev, tehnične podpore in individualnega pristopa. Zaradi visoke kakovosti izdelkov in širokega portfelja so bili uporabljeni napajalni in krmilni kabli ÖLFLEX®, podatkovni kabli UNITRONIC®, kabli in komponente ETHERLINE® za omrežno tehnologijo v stavbah, kabli ETHERLINE® za odrsko tehniko in signalni konektorji EPIC®.
Kabli brez halogena za povečano požarno varnost
Pri izbiri posameznih komponent za praško državno opero je bil velik pomen pripisan varnosti ljudi. Posamezne inštalacije so zato sestavljene predvsem iz kablov brez halogenov, s klasifikacijo CPR v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 (BauPVO/CPR). Napajanje za svetlobne tokokroge, hidravlične zavore in točkovne povezave je zagotovljeno preko brezhalogenih kablov ÖLFLEX® CLASSIC 130 H z izboljšanimi požarnimi lastnostmi. Ta vrsta kabla je zelo primerna za inštalacijo v javnih zgradbah in industrijskih obratih.
2-parični ali 4-parični kabli ETHERLINE® H Cat. se uporabljajo za Ethernet komunikacijo. Glede na zahtevo po hitrosti se za povezavo posameznih delov sistema uporabljajo kabli 5e. UNITRONIC® LiHCH opleteni podatkovni kabli brez halogenov, z barvnim kodiranjem DIN 47100, zagotavljajo komunikacijo na nižjih nivojih in povezujejo senzorje in buse. Za napajanje in krmiljenje gibljivih delov odra se uporabljajo visoko fleksibilni kabli. ÖLFLEX® CHAIN 90 P – enožilni, zelo fleksibilni kabli – se uporabljajo povsod, kjer delovni pogoji zahtevajo visoko zmogljivost in zato večje preseke kablov.
Sezona z novo odrsko tehniko je bila odlična, občinstvo je bilo navdušeno - nad odrsko tehniko in številnimi odličnimi produkcijami.