Razmišljamo inovativno, ravnamo trajnostno

nachhaltigkeit

Trajnost v podjetju LAPP

"Kot družinsko podjetje, ki ga žene iskanje naprednih rešitev za prihodnje generacije, čutimo dolžnost do odgovorne uporabe človeških in naravnih virov. Opazovanje vpliva našega dela in izdelkov je za nas del razvoja obetavnih inovacij. Trajnostno razmišljanje ima vsakodnevni vpliv na naše odločitve. Z izzivi se soočamo skupaj – z idejami, znanjem in sodelovanjem vseh zaposlenih."

Mattias Lapp, predsednik uprave družbe Lapp Holding SE

matthias lapp

Naše razumevanje trajnosti

LAPP je družinsko podjetje. Razmišljamo dolgoročno in ravnamo odgovorno – za naše zaposlene, stranke, dobavitelje, okolje in družbo. Trajnost je sestavni del naše globalne korporativne strategije in kulture. Na ta način učinkovito prispevamo k prihodnosti prihajajočih generacij in ohranjanju našega planeta.

Za nas je gospodarski uspeh vedno povezan z družbeno in ekološko zavezanostjo. Trajnostno, okolju prijazno upravljanje in odgovorna raba vseh naravnih virov sta za nas pomembni merili pri vseh korporativnih odločitvah. Ljudje imajo pri tem osrednjo vlogo. Svojo odgovornost jemljemo resno in se vidimo kot aktiven del okolja ter družbe, v kateri je vredno živeti. LAPP spodbuja močno zavedanje o spoštljivem in skladnem poslovnem ravnanju, ki ga dosledno uresničujemo po vsem svetu.

Prepričani smo, da moramo kot podjetje dajati dober zgled, da bodo tudi prihodnje generacije živele na planetu, ki bo vreden bivanja. S tem namenom si je LAPP zastavil ambiciozne cilje na področjih varovanja okolja, izdelkov in inovacij ter zaposlenih in družbe.

Naši trajnostni cilji

Trajnost je eden od petih krovnih ciljev Strategije 2027. Za svoje trajnostno delovanje smo si zastavili naslednje mejnike, ki so trdno vključeni v našo strategijo in zato predstavljajo sestavni del vseh poslovnih procesov. Njihovo izvajanje in skladnost redno spremljamo ter preverjamo.

Izračun ogljičnega odtisa izdelka (Product Carbon Footprint – PCF) pomaga kvantificirati emisije naših povezovalnih rešitev in s tem ustvarja razumevanje vpliva izdelka na podnebne spremembe.

Na podalgi tega je mogoče opredeliti ukrepe za zmanjšanje ogljičnega odtisa in prepoznati potencialna področja za optimizacijo.

Analiza ogljičnega odtisa izdelka se lahko uporabi pri razvoju izdelkov z nižjim odtisom CO₂, izboljševanju proizvodnih procesov, strateškem načrtovanju ter služi kot priprava na prihodnjo zakonodajo in industrijske standarde.

Hkrati razkritje ogljičnega odtisa izdelka povečuje transparentnost in je na primer pomembno za poročanje naših strank v okviru Scope 3 ter njihove strategije razogljičenja.

  • 50-odstotno zmanjšanje emisij CO₂ (Obseg 1 in 2, izhodiščno leto: 2022) na ravni podjetja do leta 2027
  • Razvoj celovite strategije krožnega gospodarstva

Več o trajnosti na področju okolja

  • Za vse ključne skupine izdelkov bo pripravljen izračun ogljičnega odtisa izdelka
  • Preučuje se uporaba bakra z zmanjšanim ogljičnim odtisom.

Več iz področja izdelki in inovacije

  • Promocija (mentalnega) zdravja in dobrega počutja zaposlenih
  • Krepitev mednarodne usmerjenosti in raznolikosti
  • Spodbujanje družbene zavezanosti

Več iz področja zaposleni in družba

Naša zaveza trajnosti

Trajnostne aktivnosti usklajujemo s cilji Pariškega podnebnega sporazuma ter s 17 cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG). Pri našem prizadevanju za trajnostno poslovanje na gospodarskem, okoljskem in družbenem področju nas še posebej usmerja pet izmed sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja:

  • zdravje in dobro počutje,
  • dostojno delo in gospodarska rast,
  • industrija, inovacije in infrastruktura,
  • odgovorna poraba in proizvodnja ter
  • podnebni ukrepi.
3 health
8 decent
9 industry
1 consumption
13 climate

Kot globalno delujoče podjetje upoštevamo smernice, zakonodajo in predpise, povezane z materiali, na nemški in evropski ravni, kot tudi posebne zahteve naših prodajnih in proizvodnih regij v Ameriki in Aziji.

Z uporabo ocene pomembnosti prepoznavamo procese s pomembnimi negativnimi in pozitivnimi vplivi ter tudi tveganja in priložnosti na okoljskem, družbenem in ekonomskem področju.

Iniciative in sodelovanja

Listina raznolikosti

Združenje Charta der Vielfalt e.V. predstavlja največjo pobudo delodajalcev v Nemčiji za spodbujanje raznolikosti na delovnem mestu. Do danes je Listino raznolikosti podpisalo približno 6.000 podjetij in institucij, ki se zavezujejo k ustvarjanju vključujočega, spoštljivega in nepristranskega delovnega okolja. Podjetje LAPP je Listino raznolikosti podpisalo leta 2022 ter aktivno prispeva k uresničevanju njenih ciljev, med drugim z vsakoletno izvedbo Dneva raznolikosti.

diversity-charta

Copper Mark

The Copper Mark je globalno priznan standard za odgovorno proizvodnjo bakra. V okviru certifikacijskega postopka neodvisna zunanja organizacija preverja izpolnjevanje različnih trajnostnih meril, ki so opredeljena v okviru ocene Risk Readiness Assessment organizacije Responsible Minerals Initiative (RMI), med drugim iz področij skladnosti poslovanja, preprečevanja otroškega dela in varnosti pri delu. Podjetje LAPP je podpornik te pobude od leta 2023 in sodeluje v različnih delovnih skupinah. Kot predelovalec bakra podjetje LAPP trenutno še ne more pridobiti certifikata The Copper Mark.

copper mark

WIN Charter

LAPP se je leta 2023 pridružil sistemu trajnostnega upravljanja WIN Charter zvezne dežele Baden-Württemberg. Pri tem se je LAPP zavezal dvanajstim vodilnim načelom listine in predložil ciljni koncept, ki vsebuje informacije o trajnostnem upravljanju ter predvidene cilje in ukrepe. Leta 2024 je LAPP objavil poročilo WIN-Charta, v katerem predstavlja status izvajanja doslej doseženih ukrepov in napredek pri uresničevanju zastavljenih trajnostnih ciljev.

Pridobite ciljni koncept podjetja LAPP

win charter

Joblinge

JOBLINGE e.V. združuje zavzetost gospodarstva, države in zasebnih prostovoljcev, da mladim odraslim s slabimi izhodiščnimi pogoji olajša vstop v poklicno življenje. Cilj je povečati enake možnosti na poti do poklicnega usposabljanja. Matthias Lapp je že mnogo let častni član nadzornega sveta JOBLINGE e.V..  Ob tem pa tudi zaposleni v LAPP prostovoljno podpirajo mlade na njihovi poti do usposabljanja in dela.

joblinge

Kind e.V.

Neprofitna organizacija, ki se zavzema za usklajevanje družine in kariere. Kind e.V. Stuttgart so ustanovila podjetja in delavski sveti gospodarskega in industrijskega združenja Vaihingen-Möhringen. Ta pobuda ponuja otrokom varno in ljubeče okolje v jaslih, vodenih s strani podjetij. Kind e.V. tesno sodeluje s podjetji, ki se prav tako zavzemajo za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. LAPP društvo podpira že vrsto let.

KindEv

At a glance