Lastnosti materialov

Prava izbira materiala za vašo povezovalno rešitev: Na kaj je potrebno biti pozoren

Glede na aplikacijo lahko obstajajo velike prednosti ali pomanjkljivosti različnih materialov in zato je potrebno natančno vedeti, katere lastnosti materiala so primerne za katero uporabo.

Snovalci, ki sodelujejo pri načrtovanju kablov, bi si zato morali vzeti čas in se zanesti na znanje izkušenega proizvajalca, kot je LAPP. Vsaka povezovalna rešitev je močna le toliko, kolikor je močna njena najšibkejša komponenta – in to je pogosto neprimeren material.

Lastnosti materialov

Nevarnost požara: Ognjevaren izolacijski material

Najpreprostejši način za dobro odpornost na ogenj je dodajanje halogenov k plastiki. Za to je potrebnih malo dodatkov, mehanske lastnosti pa se le malenkost poslabšajo. A halogeni imajo tudi veliko pomanjkljivost saj v primeru požara tvorijo strupen dim, ki skupaj z vodo za gašenje tvori jedke hlape.

Alternativa je HFFR plastika (zaviralec gorenja brez halogenov), ki je neškodljiva, vendar zahteva napolnjenost do 60 odstotkov in lahko poslabša mehanske lastnosti plastike. Nov trend so tako imenovani sinergijski materiali, ki skupaj zagotavljajo boljšo odpornost na gorenje kot kateri koli od dveh samostojnih materialov. Sestavljeni so lahko na primer iz aluminijevega trihidrata in silanskih spojin brez halogena. Aluminijev trihidrat reagira z ognjem, da nastane aluminijev oksid in voda, endotermna reakcija, ki odvzame energijo iz ognja. Prav tako tvori skorjo iz zažganega materiala, ki služi kot zaščitna plast.

 

V primeru vplivov okolja: Zaščitni plašči

Odvisno od uporabe morajo biti kabli odporni na olja, masti ali čistila. Za strojni inženiring se sedaj uporabljajo kabli s plašči iz polivinilklorida (PVC) ali poliuretana (PUR). PVC je paradni konj materialov za kabelske plašče in ga je enostavno rezati, PUR pa je odpornejši in dražji. Tipa kablov ÖLFLEX® 408P in ÖLFLEX® 409P, ki imata PUR zunanji plašč in funkcionalno PVC plast, sta dober primer kompromisa, ki združuje visoko odpornost PUR s preprosto obdelavo PVC.

V živilski industriji je pomembna tudi odpornost na biološke vplive, kot so mikrobi in glive. Tukaj obstajajo plašči, kot so pri ROBUST kablih podjetja LAPP, iz posebnega TPE materiala, na katerih mikrobi skorajda ne najdejo opore in jih je enostavno očistiti. Skrivnost LAPP-ovega posebnega termoplastičnega elastomera je njegova gladka površina, ki je posledica prefinjene mešanice dodatkov, ki zapolnijo mikroskopske vrzeli v materialu in ostanejo vezani v plastični matrici tudi med intenzivnim čiščenjem s parnim curkom.

 

Nerjaveče jeklo - da, ampak...

Nerjaveče jeklo je prava izbira, ko morajo sistemski izdelki vzdržati kemikalije ali detergente. Še posebej v živilski industriji pogosto ni druge poti kot uporaba nerjavečega jekla, saj ne rjavi in ​​nima premaza, ki bi se na neki točki lahko odluščil. A tudi tu obstajajo razlike. Predvsem živilska industrija rada uporablja hipoklorova kislino, ki se razgradi v klorovodikovo kislino in uniči organske snovi. Za klasično V2A nerjaveče jeklo je hipoklorova kislina preagresivna in zato ni idealno za uporabo. Za takšne primere je bolj primerna odporna V4A zlitina, ki je izjemno trda in odporna na udarce in čiščenje s trdimi ščetinami.

Nerjaveče jeklo pa je zelo težko tudi obdelati, kar še posebej velja za V4A. Če površina ni obdelana, je V4A hrapav in trenje posledično veliko. LAPP svoje izdelke iz nerjavečega jekla V4A, kot je na primer kabelska uvodnica SKINTOP® HYGIENIC s certifikatom EHEDG, izpostavi posebni površinski obdelavi, ki zmanjša trenje. Majhna hrapavost površine je zelo pomembna za zagotovitev brezhibnega in popolnega čiščenja.

Nerjaveče jeklo pa ne pride v poštev za pravokotne konektorje saj visoka trdota kovine pomeni, da je ni mogoče smiselno obdelati. LAPP je zato pri EPIC® ULTRA ubral drugačen pristop: ohišje pravokotnega konektorja je izdelano iz ponikljanega ulitega cinka. Ta material je odporen proti koroziji, na primer v solni meglici na naftnih vrtalnih ploščadih ali v živilski industriji.

 

Guma ohrani tesnost

Kjer se kovina sreča s kovino - na primer kjer se konektor poveže v stikalno omaro - je običajno tesnilo. Glede na temperaturo in odpornost na medije mora tudi tesnilo imeti primerljive lastnosti s tistimi materiali, ki se uporabljajo za druge komponente konektorjev ali uvodnic, sicer postane šibek člen v verigi. Ena (skoraj) vsestranska naprava je fluoroogljikov kavčuk (FCM). Odporen je na vremenske vplive, staranje, ozon ter kemikalije in prenese temperature do 200 stopinj Celzija. Če so razmere v okolju zmerne, je dobra alternativa tudi etilen-propilen-dienski kavčuk (EPDM). FCM ima majhno pomanjkljivost: ni primeren za zelo hladna okolja in se zato ne sme uporabljati pod minus 20 stopinj. Za hladilnice ali druga zelo hladna okolja je zato bolj primeren silikon.

 

«Včasih ni lastnosti, ki bi pokazala kateri material je najboljši, zato je potrebno premisliti vse prednosti in slabosti. Pri LAPP zelo dobro poznamo svoje izdelke in vam vedno omogočamo strokovne nasvete, da se ne odločite za - potencialno neprimeren - material.»

raztezanje kabelskega plašča
Preverjanje odpornosti kabla na ogenj
Kemijska odpornost izolacije kabla
Učinkovitost podatkovnega kabla
Pritisk na kabel
Različni materiali plašča kabla
Raztegovanje kabla
Test kabelske verige
Vodotesnost kabla
Fleksibilnost kabla
Odpornost kabla
Kemijska odpornost kabelske uvodnice