Z vizijo globalnega delovanja
Zgodovina podjetja LAPP
Tisti ki želijo oblikovati prihodnost, morajo vedeti od kod prihajajo. Za nas v LAPP, so naše korenine in vrednote ustanoviteljev našega podjetja Oskarja in Ursule Ide Lapp, motivacija za naša sedanja in prihodnja dejanja. Skozi zgodovino so naše vrednote določale kakšni smo: inovativni ter usmerjeni v stranke, uspeh in družino. Te vrednote so omogočile podjetju LAPP, da se je lahko iz nič razvilo v vodilno na svetovnem trgu integriranih povezovalnih sistemov.
Mejniki našega uspeha
1957 Položitev temeljnega kamna: ÖLFLEX®
Čas zahodno nemškega gospodarskega čudeža. Industrija raste, pri ožičenju v tovarnah pa je še vedno vse žice potrebno posamično in ročno vleči skozi plašč – to je okorno in dolgotrajno početje. Oskar Lapp ima boljšo idejo: razvoj prvega industrijsko izdelanega fleksibilnega krmilnega kabla z različno obarvanimi jedri. Ker je kabel fleksibilen in odporen na olje, ga Oskar in Ursula Ida Lapp poimenujeta ÖLFLEX®, s čimer ustvarita prvi izdelek z blagovno znamko v kabelski industriji. Sedež in skladišče podjetja sta se sprva nahajata v njuni hiši v okrožju Stuttgart-Vaihingen.

1959 izpolnitev življenjskih sanj
Ursula Ida Lapp registrira U.I. Lapp KG. Za Oskarja Lappa je ustanovitev podjetja uresničitev njegovih življenjskih sanj. Ustanovni kapital je bančno posojilo v višini 50.000 mark. Oskar Lapp skrbi za tehnologijo, Ursula Ida skrbi za komercialne aktivnosti.

1963–1966 podjetje raste
Lappovca ustanovita nadaljnja podjetja, vključno z Lapp Kabelwerke GmbH leta 1963. Že takrat je podjetje izdelovalo kable po specifikacijah kupca. Leta 1965 se je sedež podjetja preselil iz njunega doma v Stuttgart-Vaihingenu nekaj kilometrov stran na sedanjo lokacijo na Schulze-Delitzsch-Strasse.

1979 – LAPP postane mednaroden
Kot prvo tuje hčerinsko podjetje ustanovita Ölflex Inc. v ZDA – to je bila takrat zelo neobičajna praksa za takšna družinska podjetja. Uspeh podjetja dokazuje, da imata prav: ameriški partnerji cenijo usmerjenost k strankam in zgledno storitev.

1983 – Druga generacija
Siegbert Lapp kot prvi član druge generacije ustanovi novo podjetje: S. Glaskabel GmbH, ki danes deluje kot Lapp Systems GmbH in ponuja prilagojene povezovalne sisteme za stranke.
1987 – Nova era
Smrt Oskarja Lappa pomeni začetek nove dobe: Ursula Ida Lapp ter njena sinova Andreas in Siegbert Lapp še naprej vodijo podjetje v duhu ustanovitelja.

1992 – Fundacija Oskarja-Lappa
V spomin na podjetnika je ustanovljena fundacija Oskarja Lappa. Predana je raziskavam srčnih bolezni in z Oskar Lapp raziskovalno nagrado podpira mlade znanstvenike.

1995-2005 Postanemo globalni igralec
Število mednarodnih podjetij raste. Skupina podjetij je že zastopana na glavnih trgih v Aziji, Evropi in Ameriki. Skupina LAPP zaposluje 2.500 ljudi v 50 podjetjih in več kot 100 zastopništvih po vsem svetu.
2006 Poslujemo spletno
LAPP je eden prvih, ki se pridruži naprednim podjetjem, z možnostjo spletnega naročanja. Tiskani katalog kljub temu obstaja še danes.

2010 - ÖLFLEX® svetovna turneja
Dogodek presežkov: svetovna turneja ÖLFLEX®. ÖLFLEX® kabelski boben pošljemo po vsem svetu. Obišče 11 LAPP lokacij, prepotuje več kot 51.000 km in je podpisan s strani več kot 2.500 ljudi.

2013 Odprtje novega logističnega centra
LAPP postavlja standarde z novim servisnim in logističnim centrom v Ludwigsburgu. Na 30.000 kvadratnih metrih je shranjenih do 90.000 kabelskih bobnov, ki so naloženi na 30 nakladalnih rampah za tovornjake. Skladišče je popolnoma avtomatizirano, kupci v Nemčiji prejmejo svoje izdelke v 24 urah.

2015 Od komponent do sistemov
LAPP daje vse večji poudarek tudi sistemskim rešitvam, vključno z že konfekcioniranimi servo kabli in energetskimi verigami. Ta ponudba je združena pod novim imenom ÖLFLEX® CONNECT.
2017 Tretja generacija
Matthias Lapp prevzame odgovornost za poslovanje v regijah Evrope, Južne Amerike, Bližnjega vzhoda in Afrike. S tem se začenja predaja štafete tretji generaciji Lapp družine.

2018 Novo ime
Podjetje že dolgo ne ponuja le kablov, ampak je uveljavljeno kot sistemski dobavitelj z brezhibnimi mednarodnimi storitvami. V skladu s tem si je podjetje nadane novo ime: LAPP.
Ime, ki se enotno uporablja po vsem svetu in za vsa podjetja skupine.

2022 Predaja odgovornosti vodenja
LAPP v celoti upravlja tretja generacija. Matthias Lapp prevzame mesto predsednika izvršnega odbora Lapp Holding AG. V nadzorni svet se imenuje Katharina Lapp. To pomeni, da bo v tako upravnem odboru, kot tudi nadzornem svetu še naprej zastopan po en družinski član, LAPP pa bo tudi v prihodnje ostalo družinsko podjetje.