Razbremenitev napetosti: ključna zaščita za vsak kabel

Kaj je razbremenitev napetosti?
Razbremenitev napetosti je zelo pomembna za kable in cevi, ki so izpostavljeni kakršnemukoli vlečenju in raztegovanju. Logično. Pravzaprav je znano, da tega ne bi smeli početi, navsezadnje kabli niso oprijemi katere bi vlekli. Vendar to ni edini razlog, zakaj so kabli izpostavljeni mehanskim obremenitvam in jih je treba zaščititi z razbremenitvijo napetosti. Veliko kablov je upognjenih ali celo nenehno premikanih naprej in nazaj. Takšen kabel se raztegne po zunanjem radiju in izvleče iz odprtine ohišja konektorja ali kabelske uvodnice, na notranjem polmeru se stisne in pritisne v notranjost. Če je radij upogiba zelo majhen, se lahko kabel celo prepogne. Če je kabel napeljan v konektor, lahko to povzroči tudi, da se žice na dolgi rok odtrgajo iz kontaktov.
To preprečuje poseben kabelski vhod z razbremenitvijo napetosti, ki fiksira kabel v kabelsko uvodnico ali v konektor in zagotavlja, da se natezne in upogibne sile, ki se pojavljajo zunaj, ne nadaljujejo na drugi strani, temveč jih absorbira konstrukcija, na kateri je montirana natezna razbremenitev. V idealnem primeru so sile na kontaktih v konektorju ali v kablu znotraj krmilne omare enake nič. Ne glede na to, koliko se kabel premika zunaj, znotraj miruje. To ščiti kontakte in občutljivo elektroniko. Vendar pa se razbremenitev napetosti začne že prej. Spirala za zaščito pred upogibanjem je uporabna za kable, ki so izpostavljeni nenehnemu upogibanju. Preprečuje premajhne radije upogibanja in s tem preprečuje lomljenje vodnikov in širjenje zaščitnega opleta.
Kakšne razbremenitve napetosti ponuja LAPP?
LAPP ponuja široko paleto rešitev za razbremenitev napetosti. Vključno z najpreprostejšimi: kabelskimi vezicami. Pritrjujejo kable ali snope kablov na nastavke in nudijo osnovno zaščito pred izvlečenjem kablov, ki se ne premikajo – na primer v krmilni omari. Kjer koli se morajo kabli premikati, so potrebne bolj zapletene rešitve. Ena je SKINTOP® GRIP, medeninasta kabelska uvodnica, ki je na voljo v različicah do M 32x1,5. Opremljena je z dvojnim nosilcem, ki zagotavlja desetkrat večjo razbremenitev napetosti kot standardne uvodnice. Tak kabelski vhod je namenjen predvsem premičnim delom strojev in sistemov, kot so nožna stikala ali ročne krmilne enote.
Prava inovacija je SKINTOP® MULTI, praktičen več kabelski vhod za krmilne omare in tehnologijo avtomatizacije. V prostorsko varčno kabelsko uvodnico lahko skozi elastično gelno membrano preprosto vstavite do 30 nekonfekcioniranih okroglih kablov različnih premerov, kot tudi AS-I kable. Gel objame plašč kabla na širokem območju vpenjanja in hermetično zapre odprtino, hkrati pa zagotavlja optimalno razbremenitev celotnega kabelskega snopa.
LAPP ponuja tudi širok nabor rešitev za razbremenitev napetosti za svoj portfelj izdelkov, kot je SILVYN® cevna uvodnica za zaščitne cevi. Obstaja tudi več vrst uvodnic v higienski zasnovi za živilsko industrijo.
Razbremenitev napetosti je pomembna tema tudi pri kabelskih verigah. Program ÖLFLEX® CONNECT CHAIN vključuje popolnoma opremljene kabelske verige, v katerih so konfekcionirani kabli v tovarni optimalno razbremenjeni. Konfiguracijo olajša konfigurator ÖLFLEX® CONNECT CHAIN, v katerem izdelava kabelske verige terja le nekaj klikov z miško.
Katere industrije in aplikacije potrebujejo razbremenitev napetosti?
Odgovor: vse. Ali pa skoraj vse. Kjerkoli so kabli izpostavljeni mehanskim obremenitvam, bodisi zaradi vlečenja, upogibanja ali pogostega premikanja, je razbremenitev napetosti bistvenega pomena. Žal pri tem ne obstaja samo ena rešitev, ki bi zmogla vse. Nasprotno, vedno je odvisno od namena uporabe. Če imate malo izkušenj s to temo ali posebno težavo: LAPP zagotovo ima rešitev in vam je ob strani z nasveti in dejanji. Kontaktiraj nas!
Najdite pravi izdelek za svojo aplikacijo s pomočjo naših iskalnikov izdelkov tukaj ali v naši e-trgovini.