Kabli in vodniki odporni na olje

Ko pomislimo na industrijske proizvodne linije ali stacionarne pogone, si ni mogoče zamisliti nobenega mehansko premikajočega se dela stroja brez mazalnih točk in avtomatskega polnjenja olja. Skoraj vse aplikacije so danes elektronsko nadzorovane in ožičene. V CNC rezkalnih strojih na primer tečejo litri rezalnih in hladilnih olj, ki neizogibno pridejo v stik s kabli in vodniki, ki v njih včasih plavajo tudi dlje časa. V naslednjih odstavkih boste izvedeli, na kaj morate biti pozorni, če uporabljate kable v oljnih okoljih.
Kaj je oljeodpornost?
Oljeodpornost opisuje združljivost materiala zunanjega plastičnega plašča kabla z oljem, ki pride z njim v stik. V LAPP testiramo naše kable in žice v skladu s priznanimi nemškimi, evropskimi in mednarodnimi standardi. Standardizirana testna olja se uporabljajo za testiranje in potrditev odpornosti kablov in žic na olje. Oljno odporne izdelke LAPP lahko prepoznate v katalogu ali trgovini po našem piktogramu oljnega bobna kot indikatorja za izdelke s povečano odpornostjo na olje. Ob tem so tu tudi izdelki s “PUR zunanjim plaščem”, ki so zaradi lastnosti materiala vedno odporni na olje in so označeni z oznako proizvoda “P”. Na primer naš izdelek ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, kabel s povečano kemično odpornostjo.
Kdaj je kabel ali vodnik odporen na olje?
Da bi se izognili poškodbam nastalim zaradi olja, morajo biti vse komponente sistema odporne na olje. To pomeni, da so ob oljeodpornosti kabelskega plašča tudi vsi uporabljeni konektorji in kabelske uvodnice odporni na olje. Če temu ni tako, olja povzročijo, da plastika nabrekne ali postane krhka. Tudi vsi čepi ali spojke, ki niso odporni na olje, bi preprosto počili ali celo odpadli. Enako velja za zunanji plašč kablov, ki kolikor le ta ni odporen na olje, izgubi zaščitni učinek in vaš kabel lahko popolnoma odpove.
Kabli, konektorji in kabelske uvodnice se torej štejejo za odporne na olje, če materiali, uporabljeni v plastičnih izdelkih, ne morejo kemijsko reagirati z oljem. Oljeodpornost se kaže torej v nespremenjenih lastnostih plastike, kljub trajnemu ali začasnemu kontaktu z oljem.
Kje se uporabljajo oljeodporni kabli in vodniki?
Rezalna in hladilna olja se uporabljajo za nadzor temperature in začito orodja pri proizvodnji različnih komponent v industriji. Posledično so kabli, konektorji ali kabelske uvodnice, ki se uporabljajo za povezavo senzorjev in aktuatorjev v sistemu, velikokrat trajno ali začasno izpostavljeni različnim oljem.
Oljeodporni izdelki LAPP, so odporni na mazalna, rezalna in hladilna olja, kemična čistila in vročo vodo ter so zato idealno primerni za številne industrijske aplikacije v različnih proizvodnjah.
Naše oljeodporne kabelske uvodnice SKINTOP®, nudijo na primer dolgotrajno odpornost na različna olja. Zaradi tega vaša kabelska uvodnica ostane vedno funkcionalna in ne nabrekne ali odpade, tudi po daljši uporabi v olju.
Za posebne aplikacije, na primer v CNC obdelovalnem centru, morajo biti nekateri kabli trajno potopljeni v olje ali pa morajo biti odporni na vroče hladilno mazivo. Zunanji plašč kabla, ki je odporen na olje, v teh primerih zagotavlja dolgotrajno delujočo povezavo z nizko nevarnostjo okvare.
Vsa olja niso enaka – kako to vpliva na izbiro kablov in vodnikov?
Olja se glede na uporabo močno razlikujejo po svoji kemični sestavi. Standardizirana testna olja, ki se uporabljajo za običajne teste in so večinoma na osnovi mineralnih olj, pokrivajo sicer številna področja uporabe, vendar ne morejo predstavljati vseh možnih sestav. V LAPP vam iz tega razloga ponujamo možnost, da po potrebi preverite, ali je izbrani izdelek odporen tudi na posebno olje, ki ga vi uporabljate. O tem se lahko pogovorite z našimi strokovnjaki.
Fluoropolimeri ali teflon so univerzalno orožje proti skoraj vsem oljem v kabelski industriji. Odpornost na zelo specifična olja je pogosto mogoče zagotoviti le s povezavami, katerih plastika je iz teh materialov. V podjetju LAPP vam nudimo popolne rešitve za uporabo s specifičnimi olji, kot sta na primer kabla ÖLFLEX® HEAT 205 in ÖLFLEX® HEAT 260.
Nadaljnji pomembni in z oljem združljivi materiali zunanjega plašča so vidni tudi v spodnji tabeli:
| Material zunanjega plašča | Opis združljivosti z oljem |
|---|---|
| PUR |
Kabli s PUR zunanjim plaščem nudijo visoko stopnjo odpornosti na olje in so tudi zelo odporni na zareze. PUR zunanji plašči se zato pogosto uporabljajo v tovarnah in strojegradnji. Plašč iz poliuretana (PUR) ostane fleksibilen tudi pri stalni uporabi, vzdrži visoke mehanske obremenitve in je odporen tudi na številne kemikalije in olja. |
| PVC | Kabli s PVC zunanjim plaščem, v svoji osnovni sestavi, niso posebej odporni na olja. Toda kjer so pravila so tudi izjeme in to velja tudi v tem primeru. V podjetju LAPP vam ponujamo kable s PVC zunanjim plaščem, ki vam zahvaljujoč posebnim kemičnim dodatkom ponujajo prednosti PVC kabla s sočasno odpornostjo na olje. Posebej omembe vreden je naš ÖLFLEX® 191, oljno odporen in fleksibilen PVC kabel primeren za evropski in severnoameriški trg. |
| TPE | Termoplastični elastomeri (TPE), ki vključuje tudi termoplastični poliuretan (TPE-U) ali PUR, nudijo UV odpornost ter visoko odpornost na olja in bio-olja. V primerjavi s PUR pa kabel z zunanjim plaščem TPE običajno izstopa zaradi večje UV odpornosti in širšega temperaturnega razpona. |
Kateri izdelki so ob kablih in vodnikih odporni na olje?
Ob oljno odpornih kablih in vodnikih vam nudimo tudi široko paleto plastičnih kabelskih uvodnic, konektorjev in kabelskih verig odpornih na olje.
SKINTOP® ST-M kabelska uvodnica s povečano odpornostjo na olje, trajno zaščito pred vibracijami in redukcijskim tesnilnim vložkom, vam ponuja preizkušeno funkcionalno zanesljivost tudi pri zahtevnih postopkih čiščenja strojev in sistemov.
Prav tako ste, v oljnih okoljih, zanesljivo zaščiteni pred okvarami z našimi številnimi visoko kemično odpornimi konektorji EPIC®.
Oljeodporni kabli ali cevi ne zadostujejo, če kabelska veriga, v kateri se nahajajo, prav tako nima te lastnosti. Oljno odporne kabelske verige so nepogrešljive pri linearno premikajočih se strojih in sistemih, ki se uporabljajo v oljnih okoljih. Dobra rešitev so kabelske verige iz najlona, verige iz pocinkanega jekla pa za takšne aplikacije niso primerne. Takšne verige so sicer odporne na olje v veliki meri, niso pa odporne na nekatere sestavine čistilnih sredstev in niso primerne za uporabo v živilski industriji. V takem primeru je bolje uporabiti kabelsko verigo iz nerjavečega jekla ali hibridno kabelsko verigo.
LAPP ÖLFLEX® CONNECT CHAIN CONFIGURATOR je spletno orodje, ki vas podpira pri iskanju prave kabelske verige za vašo aplikacijo.