Toplotno odporni kabli in vodniki za ekstremne temperature

Toplotno odporni LAPP kabli

Kaj je toplotno odporen kabel?

Obstaja rek "Slabo vreme ne obstaja, samo slaba oblačila", ki ga uporabljajo ko se kdo pritožuje nad dežjem in mrazom. Ko lije kot iz škafa, si nadenemo ogrinjalo z nepremočljivo plastično membrano, za zaščito pred mrazom pa obložene bunde. Podobno obstajajo tudi različna "oblačila" za kable: Odvisno od predvidene uporabe je plašč - zunanja zaščitna prevleka kabla - sestavljen iz različnih materialov. Skrivnost je v pravi mešanici in potrebno veliko znanja in izkušenj, da jo dosežemo. Tukaj je nekaj primerov, kako lahko znanstveniki z materiali oblikujejo lastnosti kablov:

Material, ki se ponavadi uporablja za kabelski plašč je PVC (polivinilklorid). Ta material je poceni in se enostavno reže z nožem, kar olajša odstranitev izolacije za pritrditev konektorja. PVC lahko prenese temperature tudi nad 100°C.

PVC kabli pa ne zdržijo bistveno višjih temperatur. Pri aplikacijah, ki so izpostavljene takšnim višjim temperaturam, so potrebni kabli z drugimi materiali plašča. Glede na temperaturno območje se uporabljajo poliolefinski kopolimer, fluoroetilen propilen, politetrafluoroetilen, pa tudi silikon, ki se uporablja na primer tudi za pekovske kalupe in otroške dude. Ti materiali lahko prenesejo temperature do 260°C.

Če postane še bolj vroče, se mora celotna struktura kabla temeljito spremeniti. V takšnih primerih so vodniki in celoten kabel oviti s trakom iz sljude in opletom iz steklenih vlaken. To dvigne odpornost kabla na trajne temperature do 650°C. Nekateri kabli lahko za kratek čas zdržijo celo temperature nad 1500°C.

 

Kje se uporabljajo toplotno odporni kabli?

Kjer prevladujejo "normalne" temperature, zadostujejo normalni kabli. Kabli s PVC zunanjim plaščem lahko prenesejo vročino vročega poletnega dneva, na primer na fotovoltaičnem sistemu. Tam so bolj potrebne druge lastnosti, kot je na primer UV odpornost. Toplotno odporni kabli se uporabljajo povsod, kjer lahko tehnična oprema povzoroči temperature višje od 100°C. To je na primer v motornem delu avtomobila, ko so kabli za senzorje speljani mimo vročih delov motorja.

Doma je bolj vroče v grelnikih in pečicah, v halogenskih lučeh ali v savni. V industriji so temperature precej drugačne, na primer v pečeh velikih pekarnah. V elektrarnah na premog ali plin in v plavžih pri proizvodnji jekla, lahko temperature presežejo tudi 1000°C.

Kabli, ki so posebej toplotno odporni, imajo običajno tudi razširjeno temperaturno območje navzdol. Tako so primerni tudi za uporabo v gorah ali na Arktiki, po takšnih kablih in konektorjih pogosto povprašujejo tudi na zimskih športnih prireditvah. Takšne komponente lahko prenesejo ledene temperature -40°C ali nižje.

 

Katere toplotno odporne kable najdemo pri LAPP?

Klasični LAPP izdelek je napajalni in kontrolni kabel za strojništvo ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF. S širokim temperaturnim razponom od -60°C do +180°C pokriva večino področij uporabe, tudi kjer se uporabljajo olja, alkoholi in številne kemične snovi.

ÖLFLEX® HEAT 125 MC / C MC prenese "le" 125 °C. Vendar je plastika ovoja brez halogenov, zaradi česar je kabel še posebej primeren za prostore z velikim številom ljudi, tako v industriji kot tudi v javnih zgradbah. Kabel ima plašč iz radiacijsko zamrežene (cross-linked) plastike za boljše požarno učinkovitost.

ÖLFLEX® HEAT 650 SC zdrži 650°C - v neprekinjenem delovanju. Svoje neverjetne lastnosti pridobiva iz nikljevih vodnikov in izolacije iz steklenih vlaken - idealno za uporabo v elektrarnah, plavžih ali motorjih, pa tudi za grelne module in sisteme za kuhanje.

LAPP ima v portfelju zajeten nabor posebej toplotno odpornih kablov. Tudi takšnih, ki ne spadajo blagovno znamko ÖLFLEX® industrijskih kontrolnih kablov. Nekateri izmed njih celo vzdržijo izpostavljenost ognju, takšen je na primer ETHERLINE® FIRE. Ta podatkovni kabel dosega zelo visoke hitrosti prenosa podatkov do 10 Gbit/s, z visoko kakovostjo signala do dolžine kabla 100 metrov. Izolacija vodnikov je na osnovi poliolefina in imajo tudi poseben protipožarni ovoj za najmanj 120 minut odpornosti - dovolj časa, da gasilci obvladajo požar.

Ob tem LAPP ponuja tudi široko paleto toplotno odpornih konektorjev in pribora, kot so EPIC® konektorji ali kabelske uvodnice SKINTOP®.