UV odporni kabli in vodniki za zunanjo uporabo

UV odporni kabli

Kaj je UV odporen kabel?

Svetloba našim očem pomaga dojemati svet – v živih barvah, od rdeče do modre. Onkraj vidne modre svetlobe pa se skriva ultravijolična svetloba. Našim očem je nevidna, je pa lahko precej boleče, če en dan poležavamo na plaži brez zaščite pred soncem. To je zato, ker ta svetloba uniči zgornjo plast kože in lahko dolgoročno povzroči tudi kožnega raka. Druge bolezni očesa, kot je siva mrena ali degeneracija rumene pege, lahko prav tako povzroči preveč UV svetlobe. Iz tega razloga je, ob izpostavljenosti soncu, priporočena zaščita kože in oči.

Kar je škodljivo za naše zdravje, ponavadi slabo vpliva tudi na kable – tudi ti se lahko »opečejo«. Ne hitro, vendar z leti visoka energija UV svetlobe razgradi plastiko plašča in na neki točki napade tudi izolacijo žic. Takrat lahko pride do kratkega stika in stroji se ustavijo, v najslabšem primeru pa so lahko ogroženi tudi ljudje. Poškodbe kablov, nastale zaradi UV svetlobe, je pogosto mogoče opaziti s prostim očesom. Kažejo se kot pobeljena plastika, ki postane krhka in lomljiva. Če jo podrgnete, iz nje tudi odpadejo drobni delci, kar je nevarno, ker je morda notranji vodnik že brez izolacije.

Za območja, ki so izpostavljena močni UV svetlobi, so na voljo kabli z dodatno zaščito pred soncem. Ti so ponavadi črni, ker plastika vsebuje saje. Saje absorbirajo visokoenergijske UV žarke na površini in jih pretvorijo v toploto. Kabel se iz tega razloga segreje in mora zato imeti tudi dovolj visoko temperaturno območje. Saje, ki se dodajo plastičnemu plašču kabla, nimajo veliko skupnega z dimom ki se kadi iz dimnika. Namesto tega se tukaj uporabljajo saje, ki nastanejo v optimiziranih procesih zgorevanja. Na ta način je mogoče prilagoditi velikost, poroznost in celotno površino sajastih delcev in jih optimizirati za uporabo kot UV zaščito.

 

Kje se uporabljajo UV-odporni kabli in vodniki?

Na kratko: Zunaj, kjer so kabli izpostavljeni neposredni sončni svetlobi. To je lahko kabel do satelitske antene ali kabli, ki pripeljejo elektriko iz fotovoltaičnih modulov v hišo. Veliki industrijski obrati, na primer v kemični industriji, se pogosto nahajajo tudi na prostem. Tudi tovornjaki, žerjavi in ​​kmetijski stroji potrebujejo UV-odporne kable in vodnike, prav tako lokomotive in tiri, po katerih vozijo.

Manj znano je, da se močna UV svetloba lahko pojavi tudi v zaprtih prostorih. Tako je na primer v farmacevtski industriji, kjer se naprave sterilizirajo z UV svetlobo, saj UV svetloba ubija mikroorganizme v vodi, hrani ali izpušnem zraku. V takšnih sistemih se prav tako priporoča uporaba kablov in vodnikov, odpornih na UV žarke.

 

Katere UV odporne kable in vodnike ponuja LAPP?

Kot vodilni na svetovnem trgu integriranih povezovalnih rešitev ponujamo širok nabor UV odpornih izdelkov. To vključuje kable za prenos moči, krmilnih signalov in podatkov ter ustrezne konektorje in dodatke, kot so kabelske uvodnice in oznake kablov. Tukaj je majhen izbor kablov LAPP:

Kabli ÖLFLEX® so klasika portfelja izdelkov LAPP. So izjemno robustni in pogosto tudi odporni na UV žarke. Primeri zajemajo kable ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP in ÖLFLEX® FD 855 P. Obstaja tudi veliko primerov za podatkovnih kablov, kot je ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e ki je odprt za sistemski vmesnik SIEMENS DRIVE-CLiQ® ali optični kabel HITRONIC® HQN 1500.

LAPP je pionir na področju kablov za aplikacije enosmernega toka in partner v raziskovalnem projektu DC Industry2. Podjetje je proizvedlo prvi kabel izdelan posebej za enosmerni tok, portfelj pa nenehno raste naprej, najnovejši dodatek je ÖLFLEX® DC ROBOT 900. S svojimi torzijskimi in upogibnimi zmogljivostmi je primeren za gibljive aplikacije v robotih, kabelskih verigah ali strojnem orodju. Izolacija vodnikov je sestavljena iz TPE, zunanji plašč je iz PUR, kar pomeni, da je kabel brez halogenov in primeren za prostore, kjer se nahajajo ljudje, saj plastika v primeru požara ne sprošča jedkih hlapov. Ob tem je material odporen tudi na UV in vremenske vplive, vodoodporen in ohranja fleksibilnost pri nizkih temperaturah.

Črna kabelska uvodnica SKINTOP ST-HF-M je bila posebej razvita za visoko UV sevanje. Pogosto se uporablja na zgradbah ali objektnih železniškega transporta.