EPIC® osvetljuje filmske balone

Kaj imajo skupnega filmi, kot so "Kokowääh", nekatere epizode "Tatort", uspešnica "Valkyrie" in glasbeni video "Mark Forster - Flash Mich"? Seti so bili osvetljeni s svetlobnimi baloni podjetja Blberlin. LAPP-ovi konektorji EPIC® pa zagotavljajo lahke in stabilne rešitve za povezavo v teh letečih lučeh.

LAPP konektorji v filmskih balonih

Fabian Friedrich je pravzaprav šolan mizar. Imel je dobro povezavo s Studiom Babelsberg, kjer je zgradil številne scenografije za filmske produkcije v Nemčiji in tujini. Ideja za podjetje se mu je porodila, ko je v 90. letih prejšnjega stoletja bil, za nočno osvetlitev prizorišča, med snemanjem filma prvič uporabljen svetlobni balon francoskega podjetja, napolnjen s helijem. »Takrat je bil to povsem nov način nočne osvetlitve velikih površin. Svetloba je bila spuščena in velika samosvetleča površina je lahko lebdela nad setom,« pravi Fabian Friedrich. Pred tem je bilo za osvetlitev potrebno uporabiti okorne žerjave in dvižne plošče.

Leta 2001 je Fabian Friedrich ustanovil svoje podjetje in začel z oddajo balonov. Kmalu sta z električarjem začela razvijati lastne svetlobne balone za filmske sete. Ena stvar je bila jasna: vse komponente morajo biti čim lažje – vključno s konektorji. »Potrebovali smo najmanjši in najlažji konektorski vtič, ki omogoča velike tokovne obremenitve in lahko leti kot del balona. Moj električar je poznal LAPP. Nasvet lokalnega aplikacijskega inženirja iz LAPP-a je bil preprost in hitro smo našli, kar smo iskali,« pravi Fabian Friedrich. Izbrali smo industrijski konektor EPIC® Power LS1, ki je še posebej odporen proti udarcem in vplivom okolja. Od takrat je Fabian Friedrich ostal zvest povezovalnim rešitvam LAPP. »Kakovost izdelkov in storitev sta odlični,« dodaja.

Baloni se lahko, glede na zahteve seta, povzpnejo od 10 do 80 metrov nad površje. Sestavljeni so iz posebnega prosojnega premaza, neprepustnega za helij. V notranjosti je električna enota z virom svetlobe. Plastična plošča "južnega pola" na dnu vse hermetično zatesni. Tam je vgrajen tudi konektor EPIC® Power LS1. Povezovalni in krmilni kabli ÖLFLEX® ROBUST 210, ki prenašajo 220 voltov ali celo visokonapetostni tok s 380 volti, zagotavljajo zanesljivo povezavo navzdol.

Svetlobni baloni se lahko dvignejo od 10 do 80 metrov nad površje.

Svetlobni baloni se lahko dvignejo od 10 do 80 metrov nad površje.

Fabian Friedrich in njegova ekipa razvijajo in izdelujejo svoje helijeve balone v skladu z zahtevami filmskega seta, kot so na primer raven osvetlitve, moč in barva svetlobe. Natančni računi so tukaj nujni, saj vsak kubični meter helija ustvari dvig 1,1145 kg. To pomeni, da je treba upoštevati težo vsake komponente za balon – od prosojnega premaza za ohišje, do svetilke, vezja in konektorja. Plastične ovojnice so zasnovane za od 6 do 81 kubičnih metrov helija, odvisno od zahtev. »Za nas vsak gram šteje,« na kratko pove Fabian Friedrich.

Podjetje blberlin ima zdaj približno 70 različic balonov in prav toliko različnih krmilnih enot s kabli in konektorji, ki jih je mogoče »plug and play« vgraditi v balone. Ekipa trenutno razvija nove vrste LED balonov, pri katerih morajo biti konektorji še bolj kompaktni.

"Za to bomo izdelali tudi prilagojeno rešitev," pravi Joachim Strobel, produktni vodja za konektorje EPIC® pri LAPP.

Fabian Friedrich in njegova ekipa razvijajo in proizvajajo svoje helijeve balone na podlagi zahtev za filmski set.

Fabian Friedrich in njegova ekipa razvijajo in proizvajajo svoje helijeve balone na podlagi zahtev za filmski set.

EPIC industrijski konektorji

Dodatno: EPIC® industrijski konektorji

EPIC® je registrirana blagovna znamka LAPP-ovih odpornih industrijskih konektorjev. Konektorji EPIC® so zanesljivi konektorji za industrijsko uporabo, na primer v strojegradnji, krmilnih omarah in zunanjih aplikacijah. Ne glede na to, ali potrebujete okrogle konektorje za nadzor gibanja ali pravokotne konektorje z robustnimi ohišji – industrijski konektorji podjetja LAPP omogočajo enostavno in varno povezavo ter odklop kablov. Mednarodni certifikati omogočajo njihovo uporabo po vsem svetu.