Kabli v hladnih zabojnikih za COVID-19 cepivo
Kako razdeliti milijone odmerkov cepiva, ki jih je treba hraniti pri minus 70 stopinjah Celzija? Strokovnjaki za hlajenje iz podjetja L&R Kältetechnik v Sundernu imajo odgovor: v ladijskih zabojnikih, ki so v celoti opremljeni s tehnologijo za proizvodnjo električne energije in hlajenje. In s kabli podjetja LAPP.

Ko smo začeli cepljenja z Biontechovim cepivom proti Covid-19 je veselje nekoliko pokvarila novica, da je potrebno cepivo hraniti pri -70 stopinjah Celzija in ga je dovoljeno dati v običajen hladilnik le tik pred cepljenjem. Biontech dobavlja cepivo v škatlah, ki delujejo kot velike termo posode in ohranjajo vsebino hladno več dni. Kaj pa lahko storijo logistična podjetja, če želijo prevažati cepivo v zabojnikih po zraku ali ladji, kjer transport traja dlje? "Takoj ko smo zaznali problem, smo se lotili iskanja mobilne avtonomne rešitve," pravi Christoph Wiemer, vodja prodaje posebnih hladilnih sistemov pri L&R Kältetechnik. Podjetje iz Sauerlanda s sedežem v Sundernu, s 150 zaposlenimi izdeluje hladilne sisteme, vključno s strojnim hlajenjem s hladno vodo in posebnimi sistemi za izjemno nizke temperature za kemično in farmacevtsko industrijo.

Prostor za 3,5 milijonov odmerkov cepiva
Pri L&R so dobili idejo idejo, da bi vzeli običajni ladijski zabojnik dolžine 20 ali 40 čevljev in vanj vgradil hladilno komoro, vključno s hlajenjem in celo avtonomnim napajanjem z dizelskim generatorjem ali tekočim dušikom – za zagotovilo, da vse deluje tudi v situacijah v sili. Standardni zabojnik dolžine 40 čevljev lahko vsebuje 40 kubičnih metrov hladilne komore s temperaturo minus 80 °C in predkomoro z minus 20 °C, ki deluje kot nizkotemperaturna zračna zapora. Ocenjuje se, da ima prostor za shranjevanje dovolj prostora za do 3,5 milijona odmerkov cepiva. Odvisno od velikosti in opreme lahko zabojnik stane med 150.000 in 300.000 evri. Ta cena pa je nižja, kot se zdi na prvi pogled. Za tako nizke temperature morajo transportna podjetja običajno uporabiti na desetine laboratorijskih zamrzovalnih omar, ki niso le drage, ampak zahtevajo bistveno več energije in prostora. Po besedah Wiemerja je objava proizvodnje povzročila velike valove povpraševanja, zlasti v Rusiji in na Japonskem. "Naše vodstvo predvideva, da bomo leta 2021 prodali do 70 kontejnerjev."

Ekskluzivni dobavitelj kabelskih rešitev
L&R Kältetechnik že 20 let uporablja izključno LAPP kable. »Storitev, rok dobave, cene – vse ustreza in zelo smo zadovoljni,« pravi Wiemer. In seveda tudi kakovost. Kabli morajo v hladnih posodah vzdržati veliko, saj so izpostavljeni ekstremnim temperaturam, tako mrzlim kot vročim. Na primer, hladilno sredstvo teče skozi uparjalnik pri temperaturi minus 90 °C, ventilatorji pa zagotavljajo odvajanje toplote. Da bi preprečili zmrzovanje njihovih električnih motorjev, se segrevajo tudi njihovi ležaji. Oba kompresorja imata moč po 20 kilovatov, skozi ÖLFLEX® Classic 110 pa tečejo 40 amperski tokovi. Direktno na dizelskem generatorju se lahko temperatura dvigne tudi na več kot 100 °C v pozitivno. V ledeni odlagalni prostor, kjer je lahko ponekod tudi do minus 100 °C, so nameščeni kabli ÖLFLEX® HEAT s PTFE plaščem.

Gretje za hladilne komore
Ob napajalnih kablih v hladilnem sistemu so v zabojniku tudi kabli za prenos signala, na primer iz temperaturnega senzorja, ki krmili frekvenčni pretvornik in s tem kompresor. Poleg tega lahko operater s podatkovnim kablom na krmilno omaro poveže uporabniški vmesnik. Obstaja tudi nekaj kablov, ki niso odgovorni za hlajenje, ampak za ogrevanje. V trgovini s cepivi je treba LED žarnice segreti, ker se sicer lahko zlomijo. Gumijasto tesnilo na vratih med ključavnico in skladiščno komoro bi takoj zmrznilo, tako da bi vsaka oseba v notranjosti ostala ujeta in hitro v smrtni nevarnosti. Posledično pride do segrevanja okvirja vrat in monitorja vratnih kontaktov, ko nekdo vstopi v komoro. Oseba, ki je prisotna v nizkotemperaturnem delu posode, mora redno pritiskati na gumb. Če ni signala, se sproži alarm, saj je oseba morda padla v nezavest. Vsaka napaka na elektriki bi lahko terjala življenja, zato L&R Kältetechnik stavi na varnost s kabli iz LAPP. »V naših ponudbah ne navajamo le lastnosti kablov, temveč tudi, da so to kabli ÖLFLEX® iz LAPP in tudi kateri tip kabla uporabljamo,« poudarja Christoph Wiemer. "To za naše stranke resnično naredi razliko."